结果:找到"热设计 芯片 通信 技术 ",相关内容1000条
  • GP232RL国产USB串口芯片解决芯片短缺完全兼容ft232rl
  • 232r是最新加入ftdi系列usb接口集成电路设备的设备。232r是一个usb到串行uart接口,带有可选的时钟发生器输出,以及新的ftdichip-idTM安全加密器特性。此外,还提供了异步和同步位崩接口模式。通过将外部eeprom、时钟电路和usb电阻集成到设备上,使用GP232r的usb到串行设计得到了进一步的简化512/2000与之前的ft232r相比它增加了两项新功能,有效地使其成为某些应用领域的“三合一”芯片。内部生成的时钟(6mhz、12mhz、24mhz和48mhz)可以从设备中提取出来,用于驱动微控制器或外部逻辑。一个唯一的数字(ftdichip-idTM)在制造过程中被...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: usb 串口 国产 支持 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2022-03-17 16:37:00
  • 华为发布首款5nm5GSoC,集成153亿晶体管
  • 【2020年10月29日】华为面向全球推出新一代旗舰手机芯片麒麟9000,这是业界最高集成度5nm5GSoC,集结疾速5G、强劲性能、AI智慧与卓越影像,使能手机体验再度升级。华为发布首款5nm5GSoC,集成153亿晶体管https://mp.weixin.qq.com/s/mWWf-t6kn5FfIt0uxGWB5w
  • 所属专栏: 项目外包 标签: IC 发帖人:核兴电子科技 发帖时间:2020-10-31 15:36:00
  • 航空航天专用Everspin非易失性MRAM存储器
  • TAMU是由瑞典乌普萨拉的Ångström航空航天公司(ÅAC)开发的高级磁力计子系统。TAMU的目的是提供地球磁场的磁力计数据,以便与子画面观测相关。实验性TAMU由使用领先技术制造的四种类型的设备组成:3轴地磁传感器,通过3D封装系统技术制造的MPU芯片,制造的4MbitMRAM(磁性随机存取存储器)芯片由EverspinTechnologies和IMU(惯性测量单元)芯片组成。ÅACMicrotec在其Tohoku-ÅACMEMS单元(TAMU)(磁力计子系统)中使用了Everspin扩展的温度范围4MbitMRAM。everspin的4MbitMRAM器件取代了闪存和电池供电的SRA...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: mram,everspin,Everspin,MRAM 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2019-12-26 17:19:00
  • 超越100G速率的相干光传输技术探讨
  • 由于FTTH(光纤到户)的普及、智能手机日益增长的使用、第5代移动通信系统的高速发展促使光通信网络的进一步升级。当前国内100GDWDM系统波长资源即将耗尽,400G迫在眉睫,人们期待着频谱效率更高的DWDM系统。?图1当前国内骨干网示意图(张成良《光网络&光器件新技术发展与应用》)近年来数字相干光传输系统被广泛关注,易飞扬(Gigalight)于去年深圳光博会上首次展出了100GCFPDCO相干光模块,象征着公司在该领域的领先地位。当前400G以太网传输的标准化正在进行中——这为每通道超过100G的光传输技术提供了商业开发潜力。用于数字相干光传输的数字信号处理技术发展趋势主要如图2...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 数据中心 相干光 5G 光传输 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-04-12 15:00:00
  • 100G/200G光模块热设计现状及展望
  • 随着电子器件性能的迅速攀升,其能效比虽然也在优化,但是器件的发热功率也随之提高。热量如果不能及时转移,发热量的增加将使得器件温度极速恶化,造成产品失效。电子设备市场上有55%的电子设备失效是由于温度引起,并且温度每上升10℃,失效率将增加一倍。热设计在产品设计环节意义重大,其主要目的是用来保证产品在制定的环境规格条件下正常工作并达到产品可靠性目标,从而满足对产品各部分温升的限制性要求。光模块热设计基本原则在光模块的设计中,由于加工精度的影响,元器件接触面并不是完全平整,实际上往往如下图所示。?接触面的几种状况接触面不平整就意味着中间是空气,而空气导热系数0.026,比导热垫片差了十倍以上。表...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-04-03 16:33:00
  • 符合Mbus通信标准(EN1434-3)的接口芯片,设计文档下载
  • 符合Mbus通信标准(EN1434-3)的接口芯片-MC8721C编带,应用于水气热表领域,恒流版.MC8721C带220V前级保护参考电路:MC8721C总线电流测试值:MC8721C总线电流测试值.pdfMC8721C大电流供电应用说明:MC8721大电流供电应用说明.pdfMC8721C可靠性测试报告:Reliabilitytestreport(MBUSMC8721C).pdfMC8721C评估版使用说明MC8721DEMO使用说明.pdfMC8721C立创商城售卖地址:https://item.szlcsc.com/259213.html
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 符合Mbus标准(EN1434-3)的接口,文档下载 发帖人:模拟器件 发帖时间:2018-09-22 04:02:00
  • 剖析:10G粗波分复用CWDM技术原理和网络应用
  • 什么是波分复用CWDM粗波分复用(CWDM)技术,专为中短距离的网络应用而设计,具有较高的性能价格比,现已应用于许多领域。它是一种面向城域网接入层的低成本WDM传输技术。从原理上讲,CWDM就是利用光复用器将不同波长的光信号复用至单根光纤进行传输,在链路的接收端,借助光解复用器将光纤中的混合信号分解为不同波长的信号,连接到相应的接收设备。在本文中,易飞扬通信将详细剖析10G粗波分复用CWDM技术原理和网络应用。CWDM系统优点CWDM系统的最大的优势在于成本低,其主要表现在器件、功耗、集成度几个方面。1.器件成本低CWDM技术将大大降低建设和运维成本,特别是激光器和复用器/解复用器成本。对于...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 10G粗波分复用 CWDM 易飞扬 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-27 15:06:00
  • 红外收发通信模块-教程资料-技小新
  • 原理图:技小新-红外收发模块-原理图.pdf产品手册:技小新-红外收发模块-产品手册.pdf学习手册:技小新-红外收发模块-学习手册.pdf芯片手册:芯片手册IR333C(红外发射).pdf芯片手册:芯片手册IRM-3638T(红外接收).pdf商城购买链接:http://www.szlcsc.com/so/product/details_142992.html
  • 所属专栏: 模块答疑 标签: 红外 小新 发帖人:o技小新o 发帖时间:2017-11-01 15:55:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: